This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1133:继续- 30A 条件问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504803/tmcs1133-continue--30a-condition-issue

器件型号:TMCS1133

工具/软件:

尊敬的团队:

客户想知道他何时在持续-30A 条件下使用 TMCS1133C1A、该器件是否会损坏? 或输出0V? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    TMCS1133能够使-30A 电流持续流经器件引脚、但 C1A 型号设计为单向器件、因此-30A 的输出将被驱动至 GND 电源轨摆幅限制。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    我同意您对电流范围的评论、这个问题将确认精密 AFE 和输出放大器是否会因进入输入引脚的高共模电压而损坏。 谢谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    您没有提到任何关于高压的内容、能解释一下您的意思吗?

    TMCS1133通常提供高达849V 直流的高增强型隔离额定值。

    谢谢、

    Levi DV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Levi:

    你误解了它。

    次级电流 根据 电磁感应产生感应电压、并传输到初级侧。

    我的问题是该电压是否超过初级输出放大器的共模电压耐受电压? 由于 Vs 也应用作输出 放大器的电源、因此如果超过 CM 电压、可能会损坏输出放大器。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francis、

    我想您略微误解了 TMCS1133的工作原理。 TMCS1133是一款霍尔效应传感器、它不依赖于电感耦合、而是直接测量磁场。 因此、不存在电流以电感方式耦合到器件中并导致任何问题的风险。

    您描述的当前级别对我来说听起来很好。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    Levi DV