This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432BOOST:自行车雷达演示

Guru**** 2599925 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWRL6432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505495/iwrl6432boost-bike-radar-demo

器件型号:IWRL6432BOOST
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我对自行车雷达演示有疑问。

我将 UniFlash 9.1和 radar_toolbox_3_00_00_05与 IWRL6432BOOST 配合使用。

我无法刷新 bike_radar_demo_6432.Release.appimage。

例如 、mmwave_demo_xwrl6432.appimage 将工作。

在两次闪烁时、出现以下输出错误。

[23.4.2025、10:17:23] [错误] DEBUGSSM_0:CPU 复位失败:不支持的 GTI 函数。
[23.4.2025、10:17:23] [错误] DEBUGSSM_0:GEL:执行 GEL_Reset ()时出错:reset 失败:GEL_Reset ()处的 retcode=-1
[23.4.2025、10:17:23] [错误] CS_DAP_0:CPU 复位失败:GTI 函数不受支持。
[23.4.2025、10:17:23] [错误] CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_Reset ()时出错:复位失败:GEL_Reset ()处的 retcode=-1
[23.4.2025、10:17:23] [错误] Cortex_M4_0:CPU 复位失败:不支持的 GTI 函数。
[23.4.2025、10:17:23][info]  Cortex-M4:gel 输出:复位时发生错误。 -1-n
[23.4.2025、10:17:23] [错误] Cortex_M4_0:GEL:执行 GEL_Reset ()时出错:复位失败:GEL_Reset ()处的 retcode=-1

但是、我可以 使用该输出刷写 mmwave_demo_xwrl6432.appimage、因此这可能无关紧要。

但我想刷写自行车应用图像以进行快速速度设置。

可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、没关系、现在它可以正常工作。 我认为用户 LED 必须闪烁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。  是否可以从 IWRL6432BOOST 的自行车雷达演示中获取源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我需要3D 坐标来表示它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    您需要从当地的 TI 销售办事处获得 NDA、我们会与您合作、通过电子邮件提供这些材料。

    此致、

    Santosh