This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:SEGGER 编程器

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503063/awr2944-segger-programmer

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他部件: SEGGER

工具/软件:

您好:

我们使用 AWR2944开发了一款传感器、并需要将其集成到我们的生产流程中。

您是否有受支持的编程人员列表?

谢谢、此致、

Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、

    您是说是调试器吗?
    它支持 Lauterbach 并支持带有 CCS 的 XDS110。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    我们的生产线需要一个闪存编程器(如 Segger Flasher Pro)、您是否有支持的闪存编程器列表?

    谢谢、此致、
    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、

    由于节假日、我将无法在下周中之前获得有关此问题的任何信息。
    您还能告诉我、客户是谁?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ambroise、

    我只发现 SMH 技术是过去使用我们的一款器件进行自定义闪存编程的技术。
    我正在尝试检查是否有其他导联。

    此致、
    Saswat Kumar