This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:用于增益温度 LUT 的基准温度传感器

Guru**** 2599915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504437/iwr1843-reference-temperature-sensor-for-gain-temperature-lut

部件号:IWR1843

工具/软件:

您好:

我想详细询问主题(iwr1843-reference-temperature-for-txgaintemplut)中的问题。

我已经查看了回答中提到的文档(spracf4)。 它指出、位于 TX 和 RX 通道附近的温度传感器用于启动时校准和运行时校准、但似乎没有提到 LUT 生成期间使用的温度传感器。

关于 IWR1834、请回答以下问题。

问题1:
七个传感器(TX0-2、RX0-3)的平均值是否用于引导时校准和运行时校准? 这是否意味着不使用 PM 和 DIG0、DIG1温度传感器?

问题2:
七个传感器(TX0-2、RX0-3)的平均值是否也用于生成增益 LUT? 或者、Rx 增益 LUT 是否基于温度传感器 RX0-3的平均值、Tx 增益 LUT 是指每个 Tx 通道的温度传感器值、以匹配增益 LUT 软件结构?

问题3:
PM 和 DIG0、DIG1温度传感器是否不用于自校准功能或任何其他 BSS 控制?

此致、
Yasuaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我正在研究这一点、并将在星期三当天结束时提供最新情况。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    [引述 userid="358133" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504437/iwr1843-reference-temperature-sensor-for-gain-temperature-lut

    问题1:
    七个传感器(TX0-2、RX0-3)的平均值是否用于引导时校准和运行时校准? 这是否意味着不使用 PM 和 DIG0、DIG1温度传感器?

    问题2:
    七个传感器(TX0-2、RX0-3)的平均值是否也用于生成增益 LUT? 或者、Rx 增益 LUT 是否基于温度传感器 RX0-3的平均值、Tx 增益 LUT 是指每个 Tx 通道的温度传感器值、以匹配增益 LUT 软件结构?

    问题3:
    PM 和 DIG0、DIG1温度传感器是否不用于自校准功能或任何其他 BSS 控制?

    [/报价]

    您对 Q1是正确的。

    对于 Q2、我认为 Rx 增益仅基于 Rx 传感器、而 Tx 功率仅基于 Tx 传感器。

    对于 Q3、应监控这些传感器和射频 ANA 温度传感器、以确保器件温度不超过支持的最高温度。

    此致、

    Santosh