This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:希望将 FDC1004用于家用电热水器中的水刻度检测。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505575/fdc1004evm-want-to-use-fdc1004-for-limescale-detection-in-domestic-electric-water-heater

器件型号:FDC1004EVM
主题中讨论的其他器件:FDC1004

工具/软件:

尊敬的德州支持团队:
我一直在从事一个项目,我想检测表面的水垢沉积。 FDC1004在其应用产品系列中提到了材料感应、因此它非常适合。

具体思路是、当刻度沉积时、它将减小电容。 但是、我还没有看到 FDC1004用于任何类型的固体材料感应。

这可以通过使用简单的金属板传感器电极并将接地作为表面来实现吗?  


谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hriday

    您的建议可能有效,但老实说,我们没有石灰材料的经验。

    可能值得研究石灰尺度的相对介电常数和导电性。 如果它比团结更伟大,你可能在某种东西上。
    根据电极的大小/面积、有源电极与接地电极之间的间隙可能很关键。

    您可能可以使用理想的电容器公式开始使用、并根据这些计算建立任何原型
    猜猜猜、与较大的差距相比、倾向于较小的差距可能是不错的做法。  

    令人遗憾的是、
    John