This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:我们&'希望在理想情况下将可见性扩展到30米或更远、我们该如何做到这一点?

Guru**** 2606625 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505618/awr2944evm-we-re-looking-to-extend-visibility-ideally-up-to-30-meters-or-more-how-can-we-do-this

器件型号:AWR2944EVM

工具/软件:

我们目前正在使用 AWR2944EVM、但遇到了一个问题、即无法在观看者中可视化超过4-5米的任何物体。 我们已经仔细检查了我们的设置,一切似乎都在运行,但范围似乎明显有限。 我附上了当前配置设置的图像。 我们希望在理想情况下将可见度扩展到30米或更多 ,我们该如何做到这一点?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否确认您正在使用 TI 的 AWR2944EVM?

    -E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将演示可视化工具中的设置更改为以下设置以获得理想范围:

    理想配置:最佳范围

    频段:76-7GHz

    谢谢、

    E. Shareef