This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:有关使用 AWR2544流式传输原始数据的查询

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505552/awr2544lopevm-inquiry-about-streaming-raw-data-with-awr2544

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题:AWR2544中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 E2E 团队:

我正在寻找一款能够收集流式传输的原始数据的 TI 器件。 从我所见、AWR2544包括一个以太网端口、它似乎支持将原始数据直接传输到计算机、而无需 DCA1000等额外接口。

但是、我无法找到确认此功能的明确信息。 非常感谢您协助澄清是否可以使用 AWR2544在在线流媒体中收集原始数据。

提前感谢您的支持。

此致、
Ramin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    在 AWR2544中流式传输原始数据的建议方法是通过 CSI2或 LVDS、因为这些接口支持与原始数据生成速率相匹配的更高吞吐量。 以太网更适用于经过处理/压缩的雷达立方体数据传输到 PC。  

    MMWAVE-MCUPLUS-SDK 提供了一个演示示示例、展示了通过以太网进行的压缩雷达立方体数据传输。 您可以尝试更新演示、以便发送原始数据。 为了降低数据吞吐量、您必须增加线性调频脉冲/帧空闲持续时间。

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。