This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT4041:帮助选择合适的传感器

Guru**** 2604235 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT4041, OPT3001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505379/opt4041-help-required-to-select-proper-sensor

器件型号:OPT4041
主题: OPT3001中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我们正在设计一款适用于照明自动化应用(特别是商业楼宇)的日光传感器。 想了解 OPT4041是否适合该应用、或我是否必须选择其他更好的器件? 感谢您提供的任何帮助。

谢谢。此致、

Subrahmanya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Subrahmanya、  

    OPT4041绝对能够满足您的应用需求。 如果您在这里详细介绍您的需求、我可以提供更多意见。 话虽如此、您可能不需要宽带通道用于您的用例、并且可能会使用一些更简单的东西、例如 OPT3001。  

    OPT4041是否有可让您对其感兴趣的特定功能? 如果您需要使用宽带通道(通道1)、这可能也非常适合您的应用。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn