This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:是否有一个使用硬件加速器支持超过2K FFT 点的演示版本?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504147/iwrl1432boost-is-there-a-demo-version-that-supports-more-than-2k-fft-points-using-the-hardware-accelerator

器件型号:IWRL1432BOOST

工具/软件:

我从以下 URL 收到了以下答复:
"液位检测演示不支持2048个 ADC 样本、因为我们的硬件加速器最多只能执行1K 点 FFT。"

为了提高分辨率、我想问是否有另一个演示版本使用硬件加速器支持超过1K 点 FFT。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1481453/iwrl1432boost-mmwave-configuration-failure-error-code--3110-subsystem-0-when-running-industrial_visualizer-exe

您好:

液位检测演示不支持2048个 ADC 样本、因为我们的硬件加速器最多只能执行1K 点 FFT。

因此、对于您使用的配置、您可以提供的最大样本数为1024个样本。 您可以使用感应估算器获得1024个 ADC 样本的有效配置、并再次尝试运行演示。

此致、

Sharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有公开提供支持2K FFT 的演示。 您可能需要手动修改参数集以通过 FFT 拼接方法执行2K FFT。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我需要手动修改哪些参数才能实现 FFT 拼接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    https://www.ti.com/lit/pdf/swru526 有关使用 FFT 拼接的4K 点 FFT 示例、请查看本文档。 您可以对2K FFT 使用相同的逻辑并对其进行修改

    此致