This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:询问 IWR6843中的 LVDS 线路输出数据速率

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1496012/iwr6843-inquiry-about-lvds-line-output-data-rates-in-iwr6843

器件型号:IWR6843

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我对 IWR6843的 LVDS 线路配置有疑问、特别是与输出数据速率相关。

在中 IWR6843数据表(SWRS219E) 第节 8.10.4 LVDS 接口配置 、它指出 LVDS 接口支持以下数据速率:

  • 900Mbps (450 MHz DDR 时钟)

  • 600Mbps (300 MHz DDR 时钟)

  • 450Mbps (225 MHz DDR 时钟)

  • 400Mbps (200 MHz DDR 时钟)

  • 300Mbps (150 MHz DDR 时钟)

  • 225Mbps (112.5 MHz DDR 时钟)

  • 150Mbps (75 MHz DDR 时钟)

不过、在中 mmw_lvs_stream.c 文件(特别是在函数中int32_t MmwDemo_LVDSStreamInit(void))有与 LVDS 通道数、DDR 或 SDR 选择以及 MSB 或 LSB 选择相关的配置变量。 但是、似乎没有用于更改或配置的参数 数据速率

因此、我的问题如下:

  1. LVDS 线路输出数据速率是否固定? 如果它们是固定的、这些数据速率的固定值是多少?

  2. 能否修改雷达传感器(IWR6843)上的 LVDS 线路输出数据速率? 如果是、如何更改数据速率?

我期待着你的答复和澄清。

此致、

int32_t MmwDemo_LVDSStreamInit(void)
{
    CBUFF_InitCfg    initCfg;
    int32_t          retVal = MINUS_ONE;
    int32_t          errCode;
    Semaphore_Params semParams;

    /*************************************************************************************
     * Open the CBUFF Driver:
     *************************************************************************************/
    memset((void *)&initCfg, 0, sizeof(CBUFF_InitCfg));

    /* Populate the configuration: */
    initCfg.socHandle = gMmwMssMCB.socHandle;
    initCfg.enableECC = 0U;
    initCfg.crcEnable = 1U;
    /* Up to 1 SW session + 1 HW session can be configured for each frame. Therefore max session is 2. */
    initCfg.maxSessions         = 2U;
    initCfg.enableDebugMode     = false;
    initCfg.interface           = CBUFF_Interface_LVDS;
    initCfg.outputDataFmt       = CBUFF_OutputDataFmt_16bit;
    initCfg.u.lvdsCfg.crcEnable = 0U;
    initCfg.u.lvdsCfg.msbFirst  = 1U;
    /* Enable all lanes available on the platform*/
    initCfg.u.lvdsCfg.lvdsLaneEnable  = 0x3U;
    initCfg.u.lvdsCfg.ddrClockMode    = 1U;
    initCfg.u.lvdsCfg.ddrClockModeMux = 1U;

    /* Initialize the CBUFF Driver: */
    gMmwMssMCB.lvdsStream.cbuffHandle = CBUFF_init(&initCfg, &errCode);
    if (gMmwMssMCB.lvdsStream.cbuffHandle == NULL)
    {
        /* Error: Unable to initialize the CBUFF Driver */
        System_printf("Error: CBUFF_init failed with [Error=%d]\n", errCode);
        goto exit;
    }

    /* Initialize the HSI Header Module: */
    if (HSIHeader_init(&initCfg, &errCode) < 0)
    {
        /* Error: Unable to initialize the HSI Header Module */
        System_printf("Error: HSIHeader_init failed with [Error=%d]\n", errCode);
        goto exit;
    }

    /* Populate EDMA resources */
    MmwDemo_LVDSStream_EDMAInit();

    /* Initialize semaphores */
    Semaphore_Params_init(&semParams);
    semParams.mode                             = Semaphore_Mode_BINARY;
    gMmwMssMCB.lvdsStream.hwFrameDoneSemHandle = Semaphore_create(0, &semParams, NULL);
    gMmwMssMCB.lvdsStream.swFrameDoneSemHandle = Semaphore_create(0, &semParams, NULL);

    /* Check some assumptions about s/w session regarding sizes for user buffer which
     * are going to stream out in CBUFF units so must be even number of bytes */
    MmwDemo_debugAssert((sizeof(MmwDemo_LVDSUserDataHeader_t) & 1) == 0);
    MmwDemo_debugAssert((sizeof(DPIF_PointCloudCartesian) & 1) == 0);
    MmwDemo_debugAssert((sizeof(DPIF_PointCloudSideInfo) & 1) == 0);

    retVal = 0;

exit:
    return retVal;
}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您要查找的 LVDS 配置是什么、您当前在哪个演示中使用该配置?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sharan S S:

    您要查找的 LVDS 配置是什么?

    我已将"68xx 远距离人员检测"项目上传到 IWR6843ISK、并使用工业可视化工具验证其操作。

    接下来、我计划直接从 IWR6843ISK 捕获原始 ADC 数据、并独立实现"68xx 远距离人员检测"演示的信号处理流水线。

    为此、我正在开发与 DCA1000等效的定制硬件。 该系统将基于 Xilinx Zynq 系列的 FPGA 构建。

    目标是在不使用 mmWave Studio 的情况下控制 IWR6843ISK、并将原始 LVDS 输出数据直接捕获到定制硬件中。

    在该设置中、我打算直接向 IWR6843ISK 发送配置(CFG)文件、启动雷达操作、并通过基于 FPGA 的定制接收器接收原始 LVDS 数据。

    以下是有关数据传输速率的问题:

    LVDS 输出数据速率是否由 DCA1000配置和控制?

    或者、数据速率是否由 IWR6843ISK 根据配置在内部确定、DCA1000只是以该速率同步和接收数据?


    您目前在哪个演示中使用它?

    目前、我找不到支持通过 LVDS 接口传输原始数据的演示工程、因此无法继续。

    您能推荐一个演示项目、该项目可通过 LVDS 线路实现原始数据传输吗?

    此致、
    金在勋