This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:有关配置 R5内核数量以运行 MSS 软件的问题

Guru**** 2606035 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502306/awr2944-questions-about-configuring-the-number-of-r5-cores-for-running-mss-software

器件型号:AWR2944

工具/软件:

各位专家、您好

1.是否可以通过配置来控制用于运行 MSS 中软件的 R5内核数?
2. AWR2944有两个 R5内核。 是否可以配置是使用一个还是两个 R5内核来运行软件? 如果是、可以在哪里完成此配置?
3.如何确定一个项目的软件正在使用多少个 R5内核? SDK 中 FreeRTOS 的配置是否反映了?

非常感谢。

SDK:mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    让我在这方面与团队进行一次交叉检查。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Saswat、

    请问是否有任何进展?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    是的、我确实就此与团队进行了核实。

    1)该器件仅在最终应用中以锁步模式运行。

    2)默认情况下,您的设备本身将处于锁步状态。

    3)演示应用的 FreeRTOS 仅支持2个内核:R50和 C66

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Saswat、

    感谢您的答复。

    您是否建议 R51仅用于执行锁步操作、并且默认情况下处于启用状态?

    这是否意味着我们的程序只能在 R50上运行并且无法配置为在 R51上运行?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    对于生产是的、出于安全考虑、这需要用于锁步模式本身。

    此致、
    Saswat Kumar