This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:使用 Mibspi 写入 PMIC 参数时、可能会失败。

Guru**** 2605395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503669/awr2944-there-is-a-possibility-of-failure-when-using-mibspi-to-write-pmic-parameters

器件型号:AWR2944

工具/软件:

各位专家、您好

我遇到了一个潜在的问题、即使用 mibspi 写入 PMIC 参数时偶尔会失败。

我使用 SDK mmwave_mcuplus_sdk_04_02_00_03 (通过 mibspi)示例中的方法配置 PMIC 的启用。 之后、我进行了读回和比较、发现很小的失败概率。
故障率很低、大多数操作都成功没有问题。

您能否解释一下为什么使用此方法时存在失败风险? 此外、如何缓解或解决此风险?

下面是相关的示例代码(修改了红色框中的操作以配置 PMIC WDG 地址、已验证该操作可以有效工作)。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能否确认遇到此故障的时间? 在您看到失败的特定持续时间之后是否有类似的模式、或者它是随机的?

    此致、

    Shruti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

    根据我的测试、我没有观察到任何特定模式;看起来是随机的。

    问题发生的可能性相对较低。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    您能否查看 SDK 中提供的以下示例、以通过 MIBSPI 进行 PMIC 读取/写入:

    mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_07_01_01\ti\utils\test\pmic_read_write

    如果您在这里也遇到类似的问题、请告诉我。

    此致、

    Shruti