This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:什么原因会导致运行期间传输控制器错误0x09?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1501596/iwr6843aop-what-could-cause-transfer-controller-error-0x09-during-runtime

器件型号:IWR6843AOP

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在基于开发一个项目 IWR6843AOP 并使用的稍作修改的版本 OOB 演示  三维数据表。

在运行时(运行几秒钟到几小时后)、我们会遇到 EDMA 传输控制器错误 。 该错误由回调函数捕获、并在 CCS 中看到、我随附了一个显示确切错误详细信息的屏幕截图。

我们还过去EDMA_getStatusInfo()做了进一步调查、我附上了另一个显示队列状态的屏幕截图。

但我们确实为添加了一个额外的任务 SCI 数据传输 、但它以运行 优先级低于 DPM 任务 因此它不应抢占或干扰 EDMA 相关操作。

我想了解:

  1. 0x09EDMA 上通常会导致错误代码(传输请求错误)的原因是什么?

  2. 它是否可能与队列溢出或链配置不正确有关?

  3. 我们应该监控哪些运行时信号来帮助确认根本原因?

  4. 您是否建议任何策略来在运行时监控或缓解这种 EDMA 错误?

任何见解都将非常感谢。 如果您希望我们分享完整的paramSet内容或运行时日志、请告诉我。

感谢您发送编修。

此致、
Alan Cheng。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    感谢您提供的信息。 我们将调查您的问题、并在接下来的1-2天内回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josh、

    感谢您的更新!

    登记入住吧—如果您对这个问题有任何进展或想法、如果您能告诉我、我非常感谢您。 我最后还在研究它。

    再次感谢您的支持!

    此致、
    Alan Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、  

    我对我方面的延迟和缺乏更新深表歉意。 在进一步研究之后、这不是我们过去遇到的常见问题、因此我现在就不能快速解释究竟是什么原因了。 如果您能进一步扩展对演示应用程序所做修改的范围、可能会对我有所帮助。 更改是否仅与您提到的添加新任务有关、或者更改是否还涉及附加或修改的 EDMA 传输?  

    我认为,如果你也可以按照你的建议共享 ParamSet 的内容,那就不会有什么坏处了。 另外一点,我注意到,从你的屏幕截图,该错误实际上似乎是一个总线错误 ,而不是转移请求错误。  

    此致、

    Josh