This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432AOP 的3D 模型

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, IWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1504918/iwrl6432aop-3d-model-for-the-iwrl6432aop

器件型号:IWRL6432AOP
主题: IWRL6432中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

IWRL6432AOP 芯片是否有可用的3D STEP 模型?

我能够在 Ultra Librarian 网站上找到符号和足迹、但却找不到3D 模型。

谢谢!

此致、

Emiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emiel,  

    您应该能够从 EVM 数据库中检索它。  

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr181

    谢谢!  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的答复。 我将使用 IWRL6432AOP 芯片。 这是与 IWRL6432芯片相同的芯片、正如您所链接的、但主要区别在于 IWRL6432AOP 芯片在芯片上集成了天线。

    我的设计基于这个 https://www.ti.com/tool/TIDEP-01035 参考设计、但当我在 Altium 设计人员中打开它时、它会告诉我封装缺失并且没有可用的模型。 我假设发生这种情况是因为我未连接到 TI 组件库。 我可以在3D 板浏览器中查看3D 模型、但我似乎无法导出它们。

    此致、

    Emiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emiel,  

    你是对的、我肯定给你发送了错误的文件。 尝试从这个拉出来。  https://www.ti.com/lit/zip/sprr497 这是用于6432AOP 的 EVM。 如果加载台阶和封装时仍有问题、请告诉我。  

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我应该多用谷歌搜索一下。 我不知道3D 模型可以从 Altium 文件中提取。 你的回复给了我正确的线索,这个 Reddit 帖子 是解决方案,以防其他人有这个"问题"。 我不会在此处发布实际 STEP 文件、因为这可能会违反 TI 的服务条款。 但是的、它已添加到我的设计中。 再次感谢!