This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:在 AWR2944 SOC 中集成了一个用于 CSI 的100 Ω 终端电阻器

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505021/awr2944evm-is-there-100-ohm-termination-resistor-for-csi-integrated-in-awr2944-soc

器件型号:AWR2944EVM
主题:AWR2944中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

  CSi 的100欧姆端接电阻是否 集成在 AWR2944 SOC 中,是否有任何详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaviya:  

    当 awr2944用作发送器时、预计外部或接收器侧会有100 Ω 差分终端。 当2944配置为 CSI 接收器时、它确实在 CSI 输入通道上包括内部100 Ω 差分端接。该端接进行了集成并可以通过软件配置启用。

    此致、

    Aydin