This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506151/iwr6843aop-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP
主题: IWR6843中讨论的其他器件

工具/软件:

我们计划连接 IWR6843AOP 直接与集成的雷达传感器 Raspberry Pi 5. 、而不是使用其默认值 CC2642 MCU 我们计划使用 Raspberry PI 处理器。 我们想知道这种设置是否可行、如果可以、如何实现。 我们想了解具体操作方法 安装固件并运行3D 人员计数.bin文件 搭载了 Raspberry Pi 5。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    Unknown 说:
    我们想了解如何操作 安装固件并运行3D 人员计数.bin文件 搭载了 Raspberry Pi 5。  [/报价]

    如果您使用 IWR6843AOP、则您将在雷达器件本身上运行3D 人员计数二进制文件、并通过 UART 或 SPI 等串行接口将数据发送出去(演示中使用 UART)。  只要 Raspberry PI 上有 UART 连接、就可以编写解析脚本来读取 UART 数据并提取处理后的雷达数据(如点云和跟踪)。  这取决于您希望 Raspberry Pi 做什么、因为大部分实际处理都是在雷达器件本身上完成的。

    此致、

    Santosh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我们只通过创建单独的电路板将雷达模块集成到 Raspberry PI 中、而且不包括其 Arm M4 MCU (根据演变板)、而是使用 Raspberry PI 处理器的 MCU。 而.bin 文件将存储在 MCU 中。  考虑到这些是简单的吗?
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我明白,这在我以前是不清楚的。   IWR6843具有集成的 MCU、因此不 能排除 ARM 内核。  您只需使片上处理通过 SPI 将 ADC 数据路由到 Raspberry Pi、以便进行离线处理。

    此致、

    Santosh