This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:ADC 数据采集工具

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505380/iwrl6432-adc-data-capture-tool

器件型号:IWRL6432

工具/软件:

我可以从 ADC 数据采集工具中获取 ADC 数据作为 BIN 文件。

C:Adc_Data_Capture_Tool_

我想分析 bin 文件。

我是否可以使用以下 MATLAB 脚本处理 ADC 数据采集工具生成的 bin 文件

C:\ti\mmwave_studio_04_01_00_06\mmWaveStudio\Scripts\MatlabExamples\matlabParsingScript

使用此 MATLAB 脚本时、是否必须根据 TDM 或 BPM?更改设置

此致、

Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi:

    是的、您可以使用此脚本。   您需要手动修改以下参数

    N_RX_CHAN = 3;% 3个 RX 通道
    N_TX_CHAN = 2;% 2个 TX 通道
    N_SAMP_PER_CHIRP = 128;每个线性调频脉冲的128个 ADC 样本百分比
    N_CHIRP_PER_FRAME = 64;% 64每帧线性调频脉冲数= numChirpInBurst*numBurstInFrame/n_tx_chan (假设使用了 TDM 或 BPM)
    N_frames = 5;要处理的帧数百分比

    该脚本不进行 BPM 解调、您需要自行添加。

    此致、

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang、

    感谢您的答复。

    您意味着此 MATLAB 脚本无法处理 BPM?的 BIN 文件

    如果我要处理 BPM 的 bin 文件、我是否必须更改 MATLAB 脚本

     

    您是否有任何说明 bin 文件格式的文档?

     

    此致、

    Yuichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuichi:

    仍然可以使用相同的解析脚本。 解析脚本后将获得6个通道(两个线性调频脉冲、每个线性调频脉冲有3个 RX 通道)

    而对于 TDM、您可以:

    adc_chirp1Rx1= Tx1Rx1;

    adc_chirp1Rx2= Tx1Rx2;

    adc_chirp1Rx3= Tx1Rx3;

    adc_chirp2Rx1= Tx2Rx1;

    adc_chirp2Rx2= Tx2Rx2;

    adc_chirp2Rx3= Tx2Rx3;

    对于 BPM、您可以选择

    ADC_chirp1Rx1= Tx1Rx1 + Tx2Rx1;

    ADC_chirp1Rx2= Tx1Rx2 + Tx2Rx2;

    ADC_chirp1Rx3= Tx1Rx3 + Tx2Rx3;

    ADC_chirp2Rx1= Tx1Rx1 - Tx2Rx1;

    ADC_chirp2Rx2= Tx1Rx2 - Tx2Rx2;

    ADC_chirp2Rx3= Tx1Rx3 - Tx2Rx3;

    您需要在解析脚本的末尾应用 BPM 解调才能得到  

    Tx1RX1 = 1/2 *(ADC_chirp1Rx1+ ADC_chirp2Rx1);

    Tx2RX1 = 1/2 *(ADC_chirp1Rx1- ADC_chirp2Rx1);

    希望这对您有意义。   

    此致、

    Zigang