This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:调整 IWR6843ISK 天线传输功率

Guru**** 2598935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506439/iwr6843isk-adjust-iwr6843isk-antenna-transmi-power

部件号:IWR6843ISK

工具/软件:

我需要一个 cfg 命令来调整发射功率。  最大值是多少?  我认为可能是12dBm。  能否将其调整到准确的水平?   

此致、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、

    这将是 TX 回退功率。 默认情况下、它处于最大传输功率。 对于6843、该字段位于 profileCfg 中

    profileCfg 0 60.75 30.00 25.00 59.10 394758. 0 36 1 96 2950.00 2 1 36
    此字段的工作方式是将十进制值转换为其十六进制计数器部分、并使用它对每个 TX 应用退避。  
    394758 = 0x060606、因此它会将6dB TX 退避添加到全部三个 TX
    此致、
    Pedrorm