This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:泄漏电流检测电路应用

Guru**** 2599925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMCS1101, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1503758/tmcs1101-application-to-leakage-current-detection-circuit

器件型号:TMCS1101
主题中讨论的其他器件: INA190

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TMCS1101来实现漏电流检测电路、因此有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

我想在漏电流检测电路中使用 TMCS1101。

检测水平为1mA。

在这种情况下、需要一个电路来放大 TMCS1101的输出。

 您能为我提供一个基准电路吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi,

    感谢您提问并使用 E2E 论坛。

    由于美国节假日、我们将离开办公室、但我们将在星期一4月21日返回办公室时回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    您希望将输出放大多少倍?

    这没有特殊的参考设计。 听起来您要求放大单端信号。 您可以使用一个简单的同相放大器、并根据所需的增益进行配置。

    您是否有理由选择 TMCS1101? 这些器件的噪声范围在225uA 至380uA (RTI)之间。 如果您使用的电流非常低、那么最好使用我们其中一款基于分流器的器件。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的答复。

    我明白。

    TMCS1101的输出需要用输出放大。

    客户当时正在考虑使用 CT 来检测大地泄漏、但这种方法成本高昂、并且正在考虑使用 TMCS1101、

    该电路需要检测1mA 接地漏电流。

    您能否提供使用分流电阻进行漏电流检测的示例电路和参考设计?

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinichi,

    我推荐 INA190INA191。 这些数据表的第8.1.2节包含有关如何根据允许的最大功率损耗和最大电流选择合适的分流电阻器的信息。

    第8节的其余部分详细介绍了有关分流电阻器尺寸的其他注意事项、并提供了有关输入滤波器的信息(如果需要的话)。

    数据表的第8.2节将引导您完成此电路的设计:

    数据表应包含您需要的所有内容。

    此致、

    Holly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Holly:

    感谢您的答复。

    我向客户介绍了 INA190/1。

    客户正在考虑将其用于 AC100V/200V 接地漏电检测电路。

    您能不能告诉我一个此应用的示例电路。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    请参阅数据表。 对于这些器件来说、电压过高。

    我没有意识到这是一个高电压应用。 请参阅以下 应用手册。此视频介绍了如何扩展器件的 VCM 范围。

    此致、

    Holly