This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:在没有垂直偏移天线的情况下推导仰角

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506388/awr2243-deriving-elevation-without-vertically-offset-antennas

器件型号:AWR2243

工具/软件:

是否可以使用使用 MIMO/级联/CMDA 的水平间距物理天线共面阵列来通过 "基于频率‐的波束控制"技术推导出真正的仰角层?

您必须具有垂直偏移的物理天线才能创建仰角孔径、这是否困难和快速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能 帮助我了解 "基于频率的波束转向"是什么意思吗?

    在仅方位角天线的情况下、雷达能够利用天线元件距离的微小差异来测量角度。 如果物体仅在仰角方向上移动、而没有改变其相对于雷达的距离和方位角、则每个方位角天线元件的距离保持不变、因此它对仰角不敏感。 希望您能从这里继续前进。

    此致、

    Shailesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 LD、

    在波束控制中、会对每个通道施加相移、从而控制波束。 在仰角侧、具体取决于天线设计、因为2243设计不会在垂直方向对阵列元件应用相移。  

    谢谢、

    E. Shareef