This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302EPWR 技术支持

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506022/pga302-pga302epwr-technical-support

部件号:PGA302

工具/软件:

你(们)好

我们  使用的是       PGA302的 AD 和 DA 函数、 但 我们 尚未 找到    校准  计算 系数的方法。   您能 给 我们提供  一些 材料吗?  此外、   PGA302   在没有  单芯片 微型计算机的情况下如何独立运行?  感谢   你的 帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的英交:

    您是否在寻找有关如何计算校准系数的说明、或者是否询问如何将校准系数编程到器件中?

    您将需要某种方法来通过 OWI 或 I2C 配置 器件、但一旦您对器件进行了编程和校准、器件就可以在无需外部微控制器的情况下运行。  

    此致、

    Maggie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Maggie

    是否正在寻找有关如何计算校准系数的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的英交:  

    我已向您发送朋友请求、以便我们进一步讨论。  

    谢谢、

    Maggie