This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:awr1843

Guru**** 2603455 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506577/awr1843-awr1843

器件型号:AWR1843

工具/软件:

您好、

我当时尝试在 AWR1843中的 R4上进行定制开发、

但似乎有很多文件丢失或耦合到其他一些文件。

因此、我无法继续前进。

请提供帮助。 我使用的是 mmwavesdk 3.06版本。

我是否需要坚持使用任何较旧的稳定版本?

Thaks and wards.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    您能告诉我您使用过哪个 SDK 吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       这是我一直使用的 SDK
    版本:03.06.02.00-LTS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    我指的是您在使用的较旧 SDK。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尚未使用较旧的 SDK。 对我来说、新版本无法按预期运行、因此我要求可以回滚到以前的版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    这是我想了解您要回滚到的旧版本是什么?
    您现在会使用某个版本吗?

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    这就是我想向大家了解的内容、应该回滚到哪个 SDK。  
    我的要求是按原样使用 DSP 流水线、但在 MSS 上实现我们自己的逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandeep、

    如果你开始新鲜它是最好使用3.6
    我想知道、如果您要迁移到新版本的 SDK、然后文件的结构对您不起作用
    但您说您是第一次进行开发、那么它应该基于最新的 SDK。

    此致、
    Saswat Kumar