This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:支持中断的引脚?

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506584/awr1843aop-interrupt-capable-pins

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

我收到 TI 供应商的回复、说所有 GPIO 都支持所有中断输入、但在咨询内部软件工程师后、我发现并非所有 GPIO 都支持中断功能、只有以下 GPIO 支持中断。 这是误解吗?

请指导我了解一个支持中断的 GPIO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    如果您查看寄存器和表并将其映射到数据表、您将发现在所有 GPIO 中、应该可对 GPIO 进行编程以实现中断。
    这是来自 TRM 的所有信息。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我正在使用 SPI B 通过分离2个从器件进行通信。
    (CS:分配给 D3、B2)
    G3端口:使用 SPI_MISO。
    CS:当 D3和 B2都为高电平有效时、
    是否可以将 G3端口的设置从 MISO 功能更改为中断输入?
    如有可能、请提供技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kim、

    您可以使用 SDK 中的 GIO 示例: C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS\packages\ti\drivers\gpio\test\xwr18xx
    您可以根据数据表更改功能:

    然后使用它来选择正确的模式。

    我建议您首先使用 GPIO22的上述引脚运行 GPIO 的示例应用、然后检查您是否能够将其驱动为高电平和低电平、并生成中断。

    然后您可以将其集成到最终应用中。

    此致、
    Saswat Kumar