This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:将毫米波 SDK 3.6.2中的 xwr68xx_mmw_demo.bin 文件与 IWR6843AOPEVM 配合使用

Guru**** 2598975 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1489017/iwr6843aopevm-utilize-the-xwr68xx_mmw_demo-bin-file-from-mmwave-sdk-3-6-2-with-iwr6843aopevm

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPIWR6843

工具/软件:

您好、  

是否可以 xwr68xx_mmw_demo.bin  mmwave_sdk_03_06_02_00-LTS\packages\ti\demo\xwr68xx\mmw 将中的文件与 IWR6843AOPEVM 一起使用? 虽然它可以正常工作、但我怀疑如果我未经修改使用该二进制文件、天线设置的差异可能会导致问题。

谢谢

此致

Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的查询。 请允许我们在几天内回复

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    有关上述的任何更新

    谢谢  

    此致

    Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayatri:

    很抱歉、延迟的回复。 二进制文件将用于 IWR6843AOP。 配置文件中显示天线配置。 您需要使用与天线相关的正确 CLI、才能使其与 IWR6843AOP 配合使用。 以下是特定于天线几何结构的 CLI

    antGeometry0 -1 0 0 0 -3 -2 -2 -1 0 0 0
    antGeometry1 -1 0 -1 0 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
    antPhaseRot 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我在毫米波 SDK 3.6用户指南中找不到上述命令的说明。 它是否支持开箱即用演示?   

    谢谢  

    此致

    Gayatri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以在以下文档中找到相关说明

    C:Personal_Electronics \ti\radar_toolbox_3_00_00_05\source\ti\examples\Industrial_and_PDF\docs\IWR6843_PDFs\3D_people_tracking_detection_layer_tuning_guide.pdf People_Tracking People_Tracking_

    此致