This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:关于 L6432Aop 的输出电压问题

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506190/iwrl6432aop-regarding-the-output-voltage-issue-of-l6432aop

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

您好、专家:

给电路板上电并测量电压(如下图所示)后、

1.2V、1.8V 和3.3V 的输入电压均存在且正常。 但是、AOP 的1.0V 和1.4V 输出电压无法检测到。


我可以询问如何进行故障排除?

想。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、  

    这是正常现象。 除非雷达主动发出线性调频脉冲、否则您不会检测1.0V 和1.4V 输出电容器上的电压。  

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢