This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS629210:与 SIMetrix 兼容的 PSpice 模型

Guru**** 2599915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629210, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1502753/tps629210-simetrix-compatible-pspice-model

器件型号:TPS629210
主题: TPS62903中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我在 TPS629210 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 下找到了 TPS629210的 PSpice 模型

我正在使用 SIMetrix、我无法获得 TPS629210的加密模型来与 SIMetrix 配合使用。

因此、我想知道是否可以得到 TPS629210的 PSpice 模型、该模型与 SIMetrix 一起运行。

感谢您的帮助!

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Thoomas、  

    我们不支持 SIMetrix、我们提供了 SIMPLIS 和 PSpice 模型  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    感谢您的回答!

    在这种情况下、您能否提供 SIMPLIS 的模型?

    非常感谢您的帮助!

    此致、

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    产品文件夹中有一种 PSIPCE 模式  

    对于 SIMPLIS、您可以使用 tps62903、控制器是相同的、并且功能是相同的。  不同的功率级和电流限制。  

    https://www.ti.com/product/TPS62903

    谢谢!  

    Tahar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahar:

    好的、感谢您的答复!

    然后、我将在仿真中改用 tps62903。

    此致、
    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas

    关闭此主题

    谢谢、

    Calan