This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:在控制多个从器件时有关芯片选择(通用 GPIO)设置的 AWR1843AOP 查询

Guru**** 2600145 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505919/awr1843aop-awr1843aop-inquiry-regarding-chip-select-general-gpio-settings-when-controlling-multiple-slaves

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

在 AWR1843AOP 中、SPIB 通道进行分支以控制2个从器件。
CS 通过两个端口 D3 (SPI_CS)和 B2 (SPI_CS)控制每个从通道、但由于需要添加需要 SPI 通信的 IC、是否可以使用 GPIO 为 CS 分配引脚、而不是使用支持 SPI_CS 功能的端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    根据我的理解、您希望通过 SPI 协议将更多器件与 AWR1843AOP 连接。 如果我的理解不正确、请告诉我。

    此外、您可能会注意到、根据数据表的第24页、有3个芯片选择选项可用于 SPIB: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/awr1843aop.pdf

    此外、如果我们能够了解您的器件用例、它将有助于我们更好地回答您的查询。

    此致。

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到了您引导我完成的数据表的第24页。 我当前未使用 SPIA 信道。 我仅使用 SPIB 通道。

    如果我在 SPIB 通道中添加从器件、是否应该选择以下选项之一?

    SPIB CS1 (D3、J2)、

    SPIB CS2 (B2、L3、M3)、

    SPIB CS3 (G2、L3、M3)

    我无法将其分配为通用 GPIO?

    SPIB 通道不能只使用多达3个从器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您需要有3个以上的 SPI 辅助(从)器件、那么您可以使用 GPIO 为这些器件分配更多芯片选择。 但是、这尚未作为常见用例的一部分进行测试、因此您需要修改 SPI 控制逻辑并试用。  

    此致、

    Shailesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 然后、当使用 SPIB 通道控制3个从器件时、如果我按如下方式分配片选引脚、会不会有问题吗? SPIB CS1 (D3、)、SPIB CS2 (B2)、SPIB CS3 (L3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以进行分配。 希望您已经回顾过、您将放弃这些引脚的其他功能。  

    此致、

    Shailesh