This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:芯片的应用问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1506291/iwr6843-the-application-issues-of-chips

器件型号:IWR6843
主题:IWR1843AOP 中讨论的其他器件

工具/软件:

IWR6843ARQGALPR 的要求如下

请提供以下信息。  日本要求获得 TELEC 认证、并且需要以下信息。  谢谢!

SRD 设备 *

雷达规格

频率范围

60GHz~64GHz

标称传导功率(dBm)

调制类型

天线尺寸

天线增益

天线类型和天线位置