This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:AOP 器件上的远距离人员检测

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1505899/iwr6843aop-long-range-people-detection-on-aop-device

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

您好团队:

我的客户希望使用 IWR6843AOP 构建远距离人员检测功能。

他们能够与 IWR6843ISK 确认示例工程。

但他们想知道、他们能够使用 IWR6843AOP 实现相同的功能。

是否可以使用 IWR6843AOP 进行 Tx 波束形成?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很遗憾、这是不可能的。  IWR6843AOP 上的 TX 天线按以下图形排列:

    X X X

    X

    这意味着方位角只有2根天线、仰角方向只有2根天线、这不足以实现 LRPD 演示所需的 TX 波束形成。

    此致、

    Nate