This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:[DCA1000 ]仅电源 LED 在上电后亮起、FPGA 配置失败–我的电路板是否损坏?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523440/dca1000evm-dca1000-only-power-led-lights-up-after-power-on-fpga-configuration-fails-is-my-board-damaged

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK

工具/软件:

您好、

我的 DCA1000EVM 用于正常工作。 上电后、DCA1000上的所有指示灯 LED 都将短暂亮起、然后除电源 LED 外的所有指示灯都将在几秒钟后熄灭。 连接的 IWR6843ISK 雷达模块还会通过其板载 LED 显示微弱的活动。

我以前能够使用以下命令成功配置 FPGA:

.\DCA1000EVM_CLI_Control fpga DCA1000.json

但是、当我为 DCA1000加电时、 只有电源指示灯亮起 、和 所有其他 LED 均未响应 。 IWR6843ISK 电路板还显示 无 LED 活动 。 运行 CLI 命令将返回此错误:

FPGA Configuration : Timeout Error! System disconnected

这是否表明 DCA1000板可能已损坏? 这是硬件问题、固件损坏还是连接松动? 任何有关如何进一步诊断或恢复电路板的指导都会不胜感激。

谢谢!