This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:QSPI CLK 查询

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522570/awr1843aop-qspi-clk-inquiry

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

当使用 PIN (H2)作为 QSPI CLK 功能时、数据表中将地址设置指定为"下拉"。

如果外部 QSPI 通信接口电路中没有上拉电路、我是否应该将内部(AOP)地址设置更改为"上拉"设置?

或者、"下拉"设置是否允许在没有外部上拉电阻的情况下进行通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minkyu Choi、感谢您通过 E2E 与我们联系。

    QSPI_CLK 信号不需要外部上拉电阻。 在 CLK 线路上无需任何外部上拉电阻器的情况下、QSPI 通信工作正常。  

    谢谢、
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kundan。

    如果外部没有上拉电阻、内部没有上拉电阻、我们如何判断高-低? CLK 计为高/低边沿以创建和判断时钟。 如果它与 QSPI 的 clk 函数配合使用、上拉/下拉设置是否毫无意义? 它是否仅与 QSPI clk 的特定功能一起工作?

    此致、

    Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否仅作为 QSPI clk 的函数工作? 还是可以用作推挽驱动器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在刷写模式/从闪存加载应用映像期间、它充当 QSPI CLK。 您可以根据需要将此引脚配置为应用中的不同功能。