This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432BOOST:查询 IWRL1432的 Zoom-FFT DPU 配置算法

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL1432, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523777/iwrl1432boost-inquiry-on-zoom-fft-dpu-configuration-algorithm-for-iwrl1432

器件型号:IWRL1432BOOST
主题中讨论的其他器件:IWRL1432AWR1642BOOST

工具/软件:

您好:

在审查 IWRL1432的高精度低功耗传感器工程时、我有一个有关 ZooM-FFT DPU 配置算法的问题。

根据有关 AWR1642BOOST Zoom FFT 算法的 TI E2E 论坛文章(下面的链接)、我们提到 AWR1642BOOST 的 Zoom FFT 算法在文件 RADADDEMO_highAccuRangeProc_priv.c 中实现

网址: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/683060/awr1642boost-zoom-fft-algorithm

您能否确认 IWRL1432的 Zoom-FFT DPU 配置算法是否使用相同的源文件(RADARDEMO_highAccuRangeProc_priv.c)?

如果它不使用相同的源文件、您是否还能确认整个算法流程是相同还是相似?

感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 IWRL1432、ZOOM DPU 的源代码不同。

    请在以下目录中查找源代码。
    {MMWAVE_L_SDK_INSTALL_DIR}\source\datapath\DPU\zoomproc\V0

    此致、

    Sharan