This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:IWRL6432和毫米波传感器的帧时间

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432AOP, MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523665/iwrl6432aop-frame-time-of-iwrl6432-and-mmwave-sensors

器件型号:IWRL6432AOP
主题中讨论的其他器件: MMWAVE-L-SDK

工具/软件:

在数据表的第37页中、图7.11将帧时间表示为25ns 至4微秒或"用户定义"

活动帧时间"、  

无论该器件是否支持这么短的帧时间。

如果支持这种非常快的帧时间、则支持的最短线性调频脉冲时间是多少。

根据数据表规范、如何确定支持的最小和最大线性调频脉冲时间和帧时间等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahalakshmi,

    我知道您参考的是下表:

    这大约是帧触发脉冲宽度。  IWRL6432AOP 器件支持基于硬件的机制来触发雷达帧。 外部主机可以对 SYNC_IN 信号施加脉冲以启动雷达帧。 必须提供软件 API 触发器、以便为硬件 SYNC_IN 触发器设置器件。

    活动帧时间由用户定义。 根据应用要求、您可以灵活地使用不同数量的线性调频脉冲/突发、并具有时序灵活性。 触发脉冲宽度应大于25ns 且小于4us、如果小于4us、则为有效帧时间。

    如果配置正确、器件线性调频脉冲斜坡时间可低至20ns、因此根据配置、有效帧时间可小于4us。 要获取有关时序的更多详细信息、请参阅 MMWAVE-L-SDK 下载中提供的器件固件包(DFP)文档。

    谢谢、

    Swarnendu