This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL1432:SIL 认证支持

Guru**** 2425290 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523429/iwrl1432-sil-certification-support

器件型号:IWRL1432
主题中讨论的其他器件:IWRL6432

工具/软件:

您好、IWRL6432 Champ!

我的客户询问了 SIL-2认证支持、如下所示。

目前、他们正在获得 IEC 61508 (功能安全) SIL 认证。

在该认证中、他们使用德州仪器(TI)的 IWRL1432毫米波雷达传感器。

但是、由于此产品没有 SIL 证书、我们想询问以下几点:

  1. 尽管数据表指出"硬件完整性高达 SIL 2目标等级"、但实际不提供 SIL 证书。

    • 我们恳请您确认此产品是否具有 SIL 认证。

  2. 如果没有 SIL 认证、请告知我们是否有计划在未来1-2年内获得 SIL 认证。

  3. 如果产品没有 SIL 认证并且没有未来的认证计划、我们将需要文档支持来继续使用该产品进行认证。

    • 请确认在这种情况下是否可以提供技术支持。

请善意支持该主题。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    IWRL1432支持 FuSa 功能、但尚未通过 SIL-2认证。 计划 于2026年第2季度通过 SIL-2认证。

    此致

    Ankit