This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVEICBOOST:MMWAVEICBOOST HDR60引脚排列

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521242/mmwaveicboost-mmwaveicboost-hdr60-pinouts

器件型号:MMWAVEICBOOST

工具/软件:

您好! 我尝试创建一个列表或两个 HDR60连接器之间的连接矩阵、即用于 DCA1000连接的 J10和用于 LVDS 和 JTAG 的 J4。 我正在尝试确定哪些连接可以直接连接、EG 大概可以"跳过"或将其短接在一起、跳过升压板上的任何其他电路。 但是、若要使连接到 J4的 LRU 正常运行、需要哪些(如果有)其他连接可以连接1:1、且/或不必要/不兼容(EG J10.13 PGOOD 不是与 J4.14 60PIN_PGOOD_3V3直接匹配)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot,

    请允许我花几天时间回复您。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Elliot、

    在回答你的问题之前、我想知道这背后的理由。 为什么要使这两个连接器的信号短路?

    考虑到由 J4和 J10共享且具有相同网络名称的信号在内部是相同的。 因此无需外部短路。 另一方面、如果您喜欢绑定或短接(例如 RS232/SPI/I2C 信号)、可以按照多路复用器设置进行设置。 多路复用器设置可让您区分或连接在设计某个点共享同一网络的不同信号。

    考虑到以下默认设置、 60PIN_PGOOD_3V3通过0 Ω 电阻器连接到 PGOOD。  

    因此、如果您想将其中一个连接器的通信信号连接到另一个连接器、我建议使用多路复用器设置。

    谢谢、

    Swarnendu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Swarnendu!

    非常感谢您的答复! 我实际上正在尝试创建一个新的 PCB、只从上面的两个连接器开始、以对必要的信号进行重新路由。 我正在研究的当前项目、升压板的功能远超出我们的需求、我们正在尝试:a)减小 PCB 的尺寸和复杂性、或者、理想情况下:b)只需根据需要用简单的 PCB 重新布线引脚来代替升压板。

    谢谢你

    Elliot

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Elliot,

    感谢您分享见解。 根据您提供的详细信息、我想提出一些其他问题:

    1.您使用的是哪种雷达设备?

    2.如果您能进一步了解所需的必要功能,我们可能会为您推荐比您所使用的基于主 IC 的升压板更简单的开发用途电路板。

    3.我知道你正在努力实现一个更简单的评估 PCB。 在这种情况下、如果您不希望升压板中提供的多路复用配置用于所需的信号、可以在 PCB 中绑定信号。 但是、如果与主 IC 通信的方式仍然是升压板、并且多路复用器设置未正确对齐、则可能会发生冲突。 如果我的理解正确、我希望您跟踪各个多路复用器所需的信号并决定如何设置多路复用器设置。

    谢谢、

    Swarnendu