主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、、 CCSTUDIO、LP-XDS110、LP-XDS110ET、 IWRL6432BOOST
工具/软件:
您好、专家
这是复位释放时 SOP0和 nRESET 的波形。(P1、我的芯片为 l1432)
当我使用 uniflash 刷写器件时、刷写程序会卡住"send break signal"。

还有其他建议吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、专家
这是复位释放时 SOP0和 nRESET 的波形。(P1、我的芯片为 l1432)
当我使用 uniflash 刷写器件时、刷写程序会卡住"send break signal"。

还有其他建议吗?
谢谢。
尊敬的 Tony:
谢谢。
您好、
下图是有关闪存器件的电路图。 我将 U2位置更改为 W25Q16JVUXIQ\MX25R1635FZUIL0\MX25R1635FZUIL0、但刷写时仍然出现错误。 (sprach9g.pdf 表中可完全匹配的闪存模型和封装是 MX25U1633FZUI、但这个与1.8V 电压和电路板的3.3V 电压不兼容、在其他三项测试中、只允许使用最后一个字母
)

以下是 nReset 的 sop0从低电平到高电平的变化波形。 我在 C1两端添加了一个按钮。 nreset 的低级部分是按下按钮时的波形。 波形从低变高3到5秒后、闪烁开始。

谢谢。

尊敬的 Tony:
从共享的波形来看、SOP0看起来依赖于 nRESET 信号。 
SOP0相对于 nRESET 信号电平转换为低电平/高电平。 您能告诉我原因吗? 您还能告诉我此 AR_mode_set 信号连接的位置吗? 请在移除 R15后尝试刷写器件。 如前所述、SOP0和 SOP1电源应在 NRESET 释放之前为0V 并保持稳定、以使器件在 QSPI 刷写模式下启动。
谢谢。此致、
Sivaprasad
尊敬的 Tony:
SOP0是 AWRL1432的输入引脚、它不会发出任何东西。 看起来 SOP0被上拉、AWRL1432在功能模式下上电
(SOP0:1、SOP1 : 0)、而不是 QSPI 闪存模式 (SOP0:0, SOP1 : 0)。 如果器件在 QSPI 刷写模式下未上电、则刷写器件(使用 Uniflash)将失败。 您能否分享与 AR_SOP0信号相关的完整原理图? 我想检查 AR_SOP0是否在任何时候连接到 nRESET 或3.3V。 您是否还可以捕获 SOP1信号以及 nRESET 和 SOP0?
谢谢。此致、
Sivaprasad
您好、 Sivaprasad、

尊敬的 Tony:
感谢您分享示波器屏幕截图。 您能否用"时间"标记 X 轴、以便更好地理解、并尽可能分享上升沿的示波器镜头放大程度。 另请在0.96V 的 nRESET 处添加垂直剪裁器。
谢谢。此致、
Sivaprasad
您好、 Sivaprasad、
很抱歉导出的图片没有时间信息。 下面的一个直接由我采取(希望它是有用的)。
垂直坐标上的每个单元为1V、水平坐标上的每个单元为10ms。 光标 T 已移动到0.96v 左右。
CH1 (黄色)为 nRESET、CH2 (蓝色)为 SOP0。

以下文件是完整的原理图
e2e.ti.com/.../AWRL1432_5F00_BSD.pdf
我们电路板的 TCK、TDI 和 TMS 等点未从芯片引出、因此我可能无法使用 xds110连接到电路板。

我总共有三个开发板、它们都不能刷写固件。
谢谢
尊敬的 Tony:
谢谢。此致、
Sivaprasad
您好、 Sivaprasad、
感谢您的详细说明。 我本周不会在公司,并将在6月的第一个星期回来。
然后我会立即进行测试。 我(了这种 TÜ V https://www.ti.com/lit/zip/sprr479(LP-XDS110:原理图))原理图文件。

请帮助检查我对接线的理解是否正确(如下图所示)、我很惊讶只有这些信号线?

谢谢。
您好、 Sivaprasad
我正在使用的 XDS 版本是"LP-XDS110"。
我按照您在上一篇文章中的描述连接了硬件电路、并将 SOP 设置为11。
我刚刚创建了一个"Target Configuration"。 当我点击"test connection"时、收到以下错误。
详细的错误日志如下所示
e2e.ti.com/.../_B065FA5E87652C6787656368_-_2800_6_2900_.txt
当我忽略此测试并强制启动目标时、目标指示它无法链接。

我没有弄清楚我在该步骤中犯了一个错误、导致我无法连接到设备。
谢谢。
尊敬的 Tony:
我指的是 mmWaveStudio 、您可以通过以下链接 AWRL1432数据表、产品信息和支持| TI.com 的软件开发部分下载该演示。 


谢谢。此致、
Sivaprasad
您好、 Sivaprasad、
感谢您发送详细信息。
我检查了5V、GND、RX、TX 和 nRST 的硬件连接状态、还检查了 SOP (11)的电平。
如以下两个图所示、在打开 mmWaveStudio 并选择串行端口并点击"Connection"按钮后、右侧的状态绝不会显示连接成功。 如果我忽略此错误、当我移到 RFEVAL 页面并检查"0x5B020008"寄存器的值时、它会显示为0。


当我使用 iwrl6432boost 开发板测试 mmWaveStudio 工具时、我可以看到连接状态区域中的绿灯亮起、并且我能够读取到0x5B020008寄存器的值为0x03。下图是开发板的屏幕截图。


谢谢。
尊敬的 Tony:
成功连接 RS232 COM 端口后、您将能够在 mmWaveStudio 中查看 RS232连接状态和器件状态、与您使用 Boost EVM 时看到的情况相同。 
0x5B020008寄存器应为调试模式读取0x03 (SOP0 : 1, SOP1 : 1)。



您好、Sivaprasad、
我按照以下步骤操作。
第1步: 将1k 电阻焊接到 R13和 R16上。 上电后、测量 AR_SOP1和 AR_SOP0均为3.3V。 移除 R15并使 AR_MODE_SET 保持断开状态。
第2步: 设备的电源端口首先连接到 XDS。 nRST 黑线焊接到 nRESET 端附近的 R5 按钮的另一根黑线焊接到地、按钮处于关闭状态。

第3步: XDS 的 USB 端连接到计算机。

步骤4. 打开 mmWaveStudio 并连接串行端口。\n\n 观察 RS232状态是否保持断开状态。 (在步骤3中、我尝试了我看到的串行端口74和75。)

这是我的一整套操作步骤。
LP-XDS110 P9我的线路与您发送的图片一致。

当 R3和 R4的导线短路时、仍然无法连接到器件。 (线路上的电阻会消耗反射信号波的能量。)
谢谢。
尊敬的 Tony:
感谢您的详细说明。 RS232 COM 端口连接只是一项基本检查。 现在我怀疑设备是否正常工作和/或电源是否正常。 您能否分享标有电平的所有内部/外部电源的示波器屏幕截图?
您可以在功能模式下为设备加电(SOP0 : 1, SOP1 :0) 并在任何解耦电容器上测量3.3V , 1.2V Dig/RF/SRAM , 1.8V, VBGAP, 1V RF, APLL 和 SYNTH 电源轨?
您是否还能从 nRST 导线连接中删除"密钥"? 您只需将 LP-XDS110的 nRST 信号连接到 AWRL1432 PCB 的 nRST 信号(R5、靠近 nRESET 端)。 您可以通过按下开关(用黄色圈起)从 LP-XDS110发出 nRESET。 当从 LP-XDS110为 AWRL1432 PCB 供电时、您应该在上电后从 LP-XDS110发出 nRST。 
谢谢。此致、
Sivaprasad