This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6844:线性调频脉冲空闲时间和 ADC 启动时间的最小值

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6844, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523558/awrl6844-minimum-values-for-chirp-idle-time-and-adc-start-time

器件型号:AWRL6844
Thread 中讨论的其他器件: AWRL6432

工具/软件:

尊敬的雷达团队:  

我找到了以下文档、其中讨论了对 TI 雷达传感器的线性调频脉冲空闲时间和 ADC 启动时间进行编程的利弊权衡。 (对 TI 毫米波传感器上的线性调频脉冲参数进行编程)

您知道以下估算对于 AWRL6844是否仍然有效吗? AWRL6844上的线性调频脉冲空闲时间和 ADC 启动时间的建议最短时间是多少?

祝您一切顺利、
Ethan cope

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    本文档不再适用于 AWRL6432和 AWRL6844器件。  相反、您可以使用 SDK 演示调优指南和 ICD 文档来了解线性调频脉冲设计中的其他限制条件

    • C:\ti\mmwave_L_SDK_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\docs\mm Wave_Demo_Tuning_Guide
    • C:\ti\mmwave_L_sdk_06_00_04_01\mmwave_l_sdk_06_00_04_01\firmware\mmwave_DFP\docs\mmwave_dfp_interface_control_document.pdf

    此致、

    Zigang