This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:适用于智能幕的毫米波雷达系列

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: IWRL6432, IWRL6844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522630/iwrl6432-selection-of-millimeter-wave-radar-for-smart-curtains

器件型号:IWRL6432
主题: IWRL6844中讨论的其他器件

工具/软件:

应用于智能窗帘的毫米波雷达需要通过手势或手臂运动识别不同的信号、以控制窗帘的打开、关闭和暂停。  识别距离应为3米或以上、并且应具有低功耗和小型封装。  1)您能否帮助检查 IWRL6432是否合适、以及是否有更多合适的建议?



2)毫米波雷达能否以低功耗检测人体是否存在,然后发出信号?  如果支持、功耗是多少?  检测距离是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1)您能帮助检查 IWRL6432是否适用以及是否有更多合适的建议?

    在3m 或更远的距离实现手势识别可能很困难、但是、如果使用较大的手臂动作、则可能更可靠。 我们有一个 IWRL6432的手势识别示例、用于检测2m 处的手势(用户指南)。 IWRL6844可能更适合此用途、因为附加 TX/Rx 提供了更高的角分辨率、但是我们目前没有该器件的任何手势识别示例。

    Unknown 说:
    毫米波雷达能否以低功耗检测人体是否存在、然后给出信号?  如果支持、功耗是多少?  检测距离是多少?

    是、这可以完成。 下面是一个使用 IWRL6432所能实现的功能的示例。 这些结果来自 可视门铃示例。 但需要注意的是、平均功耗和检测距离都取决于雷达使用的配置参数。

    此致、

    Josh