This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:如何在 Windows 上为与 MMWAVCAS-RF-EVM 搭配使用的 MMWAVCAS-DSP-EVM 构建处理器雷达 SDK?

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523600/awr2243-how-do-you-build-the-processor-radar-sdk-on-windows-for-the-mmwavcas-dsp-evm-used-with-mmwavcas-rf-evm

器件型号:AWR2243

工具/软件:

如何在 Windows 上为与 MMWAVCAS-RF-EVM 配合使用的 MMWAVCAS-DSP-EVM 构建处理器雷达 SDK?
具体来说、我希望构建和运行"Cascade_radar_capture_only"用例、以便在 TDA2xx (MMWAVCAS-DSP-EVM)上运行。
我按照说明操作、SDK 的构建和用例失败。 是否有任何文章显示使用我的用例成功构建"处理器雷达 SDK"或"处理器视觉 SDK"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很遗憾、TI 支持团队不再支持此 SDK。

    据我所知、Processor SDK 只能使用 Linux 构建。

    让我们把这个问题留给其他论坛成员

    谢谢你

    Cesar