This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOP:推荐一款功率约是 AWR1843AOP Rx 两倍的器件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523368/awr1843aop-recommend-a-device-with-approximately-double-the-tx-rx-power-of-the-awr1843aop

器件型号:AWR1843AOP

工具/软件:

您好、AWR1843AOP Champ!

我们收到一份询问、询问是否有一款产品的 TX 和 RX 功率等级大约是 AWR1843AOP 的两倍。

请检查以下问题。

问题1: 请检查 AOP (封装天线)系列中是否有提供的产品 两倍的 TX 功率性能 比较了 AWR1843AOP

问题2: 才能实现目标 性能翻倍 与 AWR1843AOP 相比、您可以推荐产品 AOP 计划之外 让我们知道 在多大程度上支持天线设计
例如: 仿真(例如、HFSS 分析)、频谱分析

另请检查计划在未来版本中推出的器件。

谢谢。

此致、  

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    它适用于什么应用?

    谢谢你

    Cesar