This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70A:SAC305 Paste 和 BGA 焊球之间出现不协调问题–请求回流焊曲线建议 LMT70YFQR

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523432/lmt70a-issue-with-non-coalescence-between-sac305-paste-and-bga-balls-request-for-reflow-profile-recommendations-lmt70yfqr

器件型号:LMT70A

工具/软件:

主题- SAC305 Paste 和 BGA 焊球之间不凝结的问题–请求回流焊曲线建议  LMT70YFQR  (TKC-OPS-SMOTH -0001)  

我们目前面临着一个问题、即回流后焊锡膏不会与 BGA 元件的焊球合并。

以下是我们设置的详细信息:

  • BGA 元件 :由德州仪器(TI)直接提供、 日期代码2252. MSL 1
  • 测试焊膏
    • S3X58-M500C-7 (SAC305)
    • 阿尔法 CVP-390 中的 T4和 T5 粉末类型
  • 模板 : 3密耳厚,带9 × 9密耳孔(测试圆形和方形)
  • 回流炉 : 12区对流型

尽管测试了多个回流温度曲线、但我们观察到 焊锡膏不会与 BGA 焊球合并 。 焊球在回流后保持其形状、表明 SAC305焊膏缺乏冶金粘合。

如果您能提供、我们将不胜感激 建议的优化回流焊曲线 适用于该元件和焊锡膏组合、具体涉及:

  • 目标峰值温度
  • 高于液相线(217 °C)的时间
  • 均热区持续时间
  • 斜升和冷却速率

您可以分享的任何技术文档、推荐的个人资料或基于经验的反馈都将非常有助于解决此问题。

提前感谢您的支持。

此致、