This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432AOP:使用此器件和 FFT 计算时间时可以实现的最短或最短线性调频脉冲时间是多少

Guru**** 2588755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1523014/iwrl6432aop-what-is-the-minimum-or-fastest-chirp-time-possible-with-this-device-and-fft-computation-time

器件型号:IWRL6432AOP

工具/软件:

此器件可以实现的最短或最短线性调频脉冲时间是多少。  

在本器件数据表第60页的表8、3、8、1中、该基准测试是指该基准测试  

对于四倍256点 FFT 计算、在80MHz 下的时间为16、5微秒、

是否可以通过将时钟从80MHz 增加来缩短该时间。

器件 xWR1843/6843如何获得200MHz 时钟、相同计算需要6.56微秒。

xWR6843 AOP 器件中存在 DSP 是否会增加 FFT 计算时间或总处理时间。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在查看您的查询。 请允许我们在一天或两天内回复。

    此致