This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT101:瞬态响应改善

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1522873/opt101-transient-response-improvement

部件号:OPT101

工具/软件:

大家好、OPT101存在一些问题。 在我的应用中、我通过散射介质在快速开关 LED 源下使用 OPT101。 LED 在660和940 nm 之间切换。 我会记录传感器的输出、并将信号分成两个独立的矢量、分别对应每个波长。  
但是、当我这样做时、在切换 LED 后、每个部分的开始时间都会出现很大的尖峰、并且各自的稳定时间接近65ms。 我知道这些尖峰是传感器受到的强度不同(以及传感器对不同波长的响应)造成的、但我希望稳定时间至少减少10倍。 我目前正在修改我的设置、以便强度 尽可能匹配。 最终、我可以手动消除尖峰、但我的主要问题是稳定时间。 我想交替使用30Hz 至50Hz 的 LED 电源、稳定时间妨碍了我 以该速率获取有用数据。
从电路的角度来看、您认为我应该改变什么? 传感器从独立于 LED 的电源接收与电容器并联的24V 电压、并以5kHz 的频率记录到 DAQ 中。 我使用的是 OPT101的内部反馈电路、没有其他电路。 对于布局中的任何明显错误、我深表歉意。  
如果您需要任何其他信息、请告诉我、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Athanasios、  

    首先、我要确认您的预期 LED 上升时间也会考虑您的预期 LED 延迟。  开关中是否存在过冲?  

    此外、在 DS 中读取所有8.3.2、并确保选择了适当的反馈电阻。  

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn