工具/软件:
大家好!
我在将 AWR1243连接到 Nvidia Jetson Nano 板时遇到问题。
我开发了一个驱动程序来从 v4l2子系统获取帧、同时通过修改 mmWave_link 示例开发的应用程序加载配置。
当我尝试读取帧($ cat /dev/video0)时、我收到此序列3个错误
-在"帧触发器"之前:
[ 98.402722] video4linux video0: frame start syncpt timeout!0
[ 98.408545] video4linux video0: TEGRA_VI_CSI_ERROR_STATUS 0x00000000
[ 98.408552] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_PIXEL_PARSER_STATUS 0x00000000
[ 98.408557] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CIL_STATUS 0x00000010
[ 98.408563] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CILX_STATUS 0x00040040
[ 98.408608] vi 54080000.vi: csi clock settle time: 13, cil settle time: 20
-一次,就在第一个"帧触发器"之后:
[ 98.616499] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CIL_STATUS 0x00000010
[ 98.616505] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CILX_STATUS 0x00040041
-所有帧后:
[ 98.825362] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CIL_STATUS 0x00000000
[ 98.825366] vi 54080000.vi: TEGRA_CSI_CILX_STATUS 0x00000000
我可以从错误代码读取的内容是、我有以下代码:
CILA_CTRL_ERR: Control Error. Set when CIL-A detects LP state 01 or 10 followed by a stop state (LP11)
instead of transitioning into the Escape mode or Turn Around mode (LP00).
因此 MIPI 时序似乎没有得到遵守。 对如何解决该问题有任何想法?
此致、
Andrea