This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944P:不能像往常一样将 SysConfig 用于 AWR2944P

Guru**** 2429770 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944P, SYSCONFIG, AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521991/awr2944p-cannot-use-sysconfig-as-usual-with-awr2944p

器件型号:AWR2944P
Thread 中讨论的其他器件: SysConfigAWR2944

工具/软件:

您好、

在尝试使用 SysConfig 配置 AWR2944P 上的 ARM R5时、我遇到了问题。 以下 AWR2944屏幕截图不适用于 AWR2944P:

这是我在 AWR2944P 中看到的值

如何在没有此屏幕的情况下设置我的配置?

这是我使用的 SysConfig 版本:

BR、  

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    您如何在 syscfg 中添加 AWR2944P 软件包?
    我刚刚尝试过:

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumar:

    我刚刚启动了 SysConfig 并设置以下各项:

    以下是我的选择:

    BR、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    您为 AWR2944P 选择了错误的 SDK。
    您下载了哪个 SDK?
    请下载 SDK 4.7.0.1。 AWR2944P 有不同的 MCU+

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    实际上、我已经安装了 mmwave_mcuplus_sdk_04_07_00_01、但当我启动 SysConfig 时、我在最后一个答案中只能看到两个选项。

    我也尝试了 SysConfig 1.23.1、下面是得到的结果:

    BR、

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    您还可以为 AWR2944P 手动导入特定的 MCU+、选项就在它旁边。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kumar、  

    因为我没有得到、只需重新打开 SysConfig 1.23.1就可以选择 AWR2944P、这样就可以解决我的原始问题。

    为了解原因、我通过启动 SysConfig 1.20.0进行了测试。 我注意到没有显示 AWR2944P 选择、这是预期结果、我关闭了 SysConfig 1.20.0。 我重新启动了 SysConfig 1.23.1、然后 AWR2944P 的选择不再可用... 我必须按照您的要求手动导入以解决此问题。

    现在一切都很好、我可以根据需要设置配置、谢谢。

    BR

    Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrien、

    很高兴知道它的决心。

    此致、
    Saswat Kumar