This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:awr1843升压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521286/awr1843boost-awr1843boost

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1843IWR1843IWR6843

工具/软件:

您好、

是否有示例或演示应用程序可以演示如何将 gTrack 模块与 AWR1843传感器配合使用?

此致、

Hitanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitanshu、

    如果您想了解如何集成 gtrack、可以参考交通监控应用程序。

    此致、
    Saswat Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saswat:

    此应用是用于 IWR1843还是 AWR1843、还是可以在这两者上运行? 根据其文档、它提到了 IWR6843或 IWR1843、但没有提到 AWR1843。

    请您确认一下。

    此致、

    Hitanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hello Hitanshu、

    它用于 IWR1843本身。 所以我告诉您参考这一点并对 AWR1843进行类似的修改。

    此致、
    Saswat Kumar