This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1843:GPIO 配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1517803/iwr1843-gpio-configuration

部件号:IWR1843

工具/软件:

这是有关在 IWR1843上配置 GPIO 引脚的一般问题、但我将通过特定示例来深入了解几点。

1843数据表显示引脚 K13的焊球名称 GPIO_2。  它显示该引脚的信号名称为 GPIO_26 (模式0)和 GPIO_2 (模式1)。  这些模式在哪里定义?  它们看起来与 PINCNTL 寄存器中的位字段相关、但我找不到阐明不同模式的寄存器定义。  在哪里可以找到1843的寄存器定义?

我认为与此相关的是 具有 pin、outputctrl 和 inputctrl 参数的 Pinmux_Set_Override。  对于控制参数、并不清楚每个枚举的含义。  您能详细说明一下吗?  它们与配置寄存器有何关系?

  typedef enum Pinmux_Output_Override
     PINMUX_OUTPUT_DIS=0x0U                /*!
     PINMUX_OUTPUT_EN=0x1U                /*!
     PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL = 02U     /*!
   } Pinmux_Output_Override_ e;
   typedef enum Pinmux_Input_Override
     PINMUX_INPUT_DIS=0x0U                 /*!
     PINMUX_INPUT_EN=0x1U                  /*!
     PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL = 02U     /*!
   }Pinmux_Input_Override_ e;