This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3004:I2C 读取问题(00h)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3004, OPT3004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1520629/opt3004-i2c-read-issue-00h

器件型号:OPT3004

工具/软件:

尊敬的团队:

我们按照数据表设置 I2C 寄存器 addr 并发出读取命令、但不确定为什么我们始终获得0x0000数据。

我们是否需要发出任何其他命令? (此外、我们使用 OPT3004 EVM)

此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    下面的指南说明了如何轻松使用 OPT3004EVM。 您需要选择持续运行。  

    OPT3004EVM 用户指南

    谢谢您、

    Joseph Scherphorn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roy、  

    似乎我删除了你的评论,当我清除了我的双重.   

    您能说明一下配置寄存器的设置吗?

    谢谢您、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还需要注意的是、您可以利用 GUI 中的寄存器读取功能在运行期间检查不同的寄存器设置。   然后、您可以在使用微控制器时对寄存器进行相同的设置、因为它们在通过 GUI 使用 EVM 时处于所需的工作模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    目前、我们正在使用自己的 MCU 开发 OPT3004。 当前问题是、每次我们读取00h 时、回读数据始终为0x0000h。 但另一个寄存器正常。

    01h = C810h  

    02h = 0000h

    03h = BFFFh

    7Eh = 5449h

    7Fh = 3001h

    我们尝试将01h 从 C810h 修改为 CC10h (连续转换)、但仍然无法从00h 读取正确的数据。  

    01h = C810h -> CC10h

    你对这个问题有什么想法吗?  

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:  

    将配置寄存器更改为0xCC10是正确的。  

    接下来、您会说如果您继续读取结果寄存器(0x00)、您将一直获得相同的0x0000结果。

    是否在标准模式下操作 i2c 正确?

    谢谢、  

    Joseph Scherphorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    接下来、您会说如果您继续读取结果寄存器(0x00)、您将继续获得相同的0x0000结果?

    是的。 我们尝试读取1分钟的值、但始终报告0x00。

    您在标准模式下正确运行 i2c?

    根据客户提供的数字。 (请参阅 E2E 中的初始问题)时钟频率为200kHz。 这是个问题吗?  

    但其他寄存器可以读取/写入。 而00h 可以响应 ACK。 我不确定最初是否遗漏了任何内容。

    此致、

    Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、  

    器件处于连续转换状态、您能否为结果寄存器读取尝试提供示波器屏幕截图? 我相信之前的示波器屏幕截图是在器件处于关断模式时拍摄的。  

    只需确认:客户微控制器板上的 i2c 线路上是否有上拉电阻?

    同样、解决此问题的最快方法是在器件由 GUI 运行时简单地设置 i2c 线路的范围、然后与使用客户电路板进行"相同"配置的示波器屏幕截图进行比较。   

    谢谢、  

    Joseph Scherphorn