This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2212:向输出中添加有源屏蔽电路时、为什么 FDC2212不工作

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1516643/fdc2212-why-does-fdc2212-not-work-when-active-shielding-circuit-is-added-into-the-output

器件型号:FDC2212

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我使用 FDC2212来设计接近应用。 我想添加有源屏蔽以 减少信号干扰。 我将使用 TI 专业人员提供的参考设计屏蔽电路。 您可以参阅 https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1478104/fdc2112-how-to-set-up-the-shield 链接。 我只将传感器连接到 IN0A、就像您的 EVM 板一样。 现在、我遇到了一个问题、在连接屏蔽电路时无法从示波器看到信号 IN0A。 请帮助解决此问题。

谢谢

Dengkuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dengkuan、

    我现在正在调查您的问题。  将尝试在明天结束业务之前为您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dengkuan、

    根据您之前与 John 的沟通、我想您已经为 BUF602添加了一个信号路径 、用于激励屏蔽板。  是这样吗?  您能否介绍一下现在已经包含 屏蔽电路的原理图吗?  此外、您还能提供 布局图片吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    您能否提供用于驱动屏蔽层的电路原理图以及与 EVM 的连接?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Patrick 和 John

    您可以参考我的设计。 现在、FDC 可以使用有源屏蔽。 但是、具有有源屏蔽的信号强度只是没有有源屏蔽的信号的一半。 此外、检测到的接近距离也会变小。 您能提供一些建议吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    信号的频率在有源屏蔽连接和没有有源屏蔽连接时是否会发生变化?

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 没有有源屏蔽的频率高于有源屏蔽的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dengkuan,

    听起来有源屏蔽缓冲器可能正在加载传感器/振荡器。

    我们发现、即使是高阻抗示波器探头也会 使 传感器 波形失真。
    我们使用的一个技巧是将引线式1k 电阻器连接到示波器探头的尖端、并用电阻器的另一端探测 PCB 测试点。
    如果可能、请尝试一下、并告知我们 连接和未连接有源屏蔽时的传感器频率?

    此致、
    John