This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61:TMP6131LPGM

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1521236/tmp61-tmp6131lpgm

器件型号:TMP61
主题中讨论的其他器件:TMP6热敏电阻设计

工具/软件:

我从 TI 网站下载了最新版本的 TMP6热敏电阻设计工具。 (日期:2025年5月30日)

我正在尝试为 TMP6131LPGM 生成一个电阻与温度间的关系表、其值为:

RBias = 14 kΩ (1%)

VBias = 5.1V  

STEP = 1 °C  

但是、RBias 值似乎固定在10 kΩ 、我无法更改它。

问题:

您能否建议如何设置自定义 RBias 或使用这些参数帮助生成表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Souheil,

    RBias 值锁定在10k Ω 是正确的、并且不能更改。 工具中嵌入的特性数据是针对10K Ω 偏置电阻器完成的、因此该工具仅适用于该配置。

    我强烈建议将 RBias 从14K Ω 切换到10K Ω、以便您可以使用热敏电阻设计工具。 使用10K Ω 偏置电阻器、我们可保证温度精度、您将可以在设计工具中访问多项式系数和 LUT。

    您是否有理由想要使用14K Ω 偏置电阻器?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP6131LPGM 与14 kΩ 电阻器(RBias)串联至固定的5.1V 偏置电压轨(VBias)、以生成电压输出 VTemp。 该电压馈送到具有负失调电压的电压跟随器和同相放大器、从而将 VTemp 转换为 控制系统的0–5V 信号。

    设计目标:

      +1 °C -> VOUT = 0V 时 VTemp ~ 1.947V  

      +125 °C 时 VTemp ~ 2.868V -> VOUT = 5V  

    由于现有的 PCB 限制:

    VBias = 5.1V (无法修改)。

     调节电路中使用的 Vref = 2.5V 是固定的  (不能修改)。

    因此、唯一可调的参数是 RBias 电阻器、该电阻器已设置为14 kΩ 以满足所需的传输特性。

    问题: 鉴于 RBias 固定在14 kΩ 、我们如何得出 TMP6131LPGM 电阻表与温度之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Souheil,

    为不同的偏置电阻器与温度创建新的电阻表需要进行大量测试。 您需要一个可重复和准确的温度测试系统,如油浴,因为烤箱温度波动过大。 那么您需要在整个温度范围内表征许多 TMP61s (理想情况下至少需要30次才能实现稳健的样本尺寸)来测量 VTemp。 然后、您将使用该值来计算电阻、一旦您获得了整个温度范围内的所有电阻、就可以创建您自己的四阶多项式拟合或查找表、就像我们在10K Ω 设计工具中的查找表一样。 我不建议您采用这种方法、因为这将是一个非常重要的时间、并且可能需要投入成本。  

    您能否详细说明一下为什么现有的传输特性需要一个14K Ω 的偏置电阻器? 我认为、这里更好的方法是修改值以获得10K Ω 偏置电阻器。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森